This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:如何通过 I2C 读取 SMPS &放大器;LDO 的 PG?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719586/tps659037-how-to-read-pg-of-smps-ldo-via-i2c

器件型号:TPS659037

团队、

我代表我的客户发布:

我对 PMIC I2C 协议有点困惑。 我一直在阅读 PMIC 数据表:SLIS165f 和 TRM:SLIU015a

  1. AM57x 能否通过 I2C 读取每个 SMPS 和 LDO 的 POWERGOOD 状态? TRM sec.3.4.25建议 SMPS_POWERGOOD_MASK1寄存器仅在 POWERGOOD 线路上生成状态?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    PowerGood 仅监控 SMPS 电压和电流。 默认情况下、POWERGOOD 只监测 SMPS12电压和电流。 您可以使用 I2C 来取消屏蔽其他 SMPS 电源轨或更改 POWERGOOD 来仅监控电流。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、谢谢、但是否有一个寄存器可以保存每个 SMPS 的 POWERGOOD 状态? 我想知道 I2C 是否可用于读取此类寄存器以进行 SMPS 和 LDO 输出诊断。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    不、很遗憾、您无法单独读取它们。 如果需要(最高1.25V)、您可以使用 GPADC 单独监控2个电源轨。 您还可以读取 SMPS 和 LDO 轨的状态位、以查看它们是打开还是关闭。

    谢谢、
    纳斯塔莎