This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:可支持的最小电流限制值是多少?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677906/tps61089-what-is-the-supportable-min-current-limit-value

器件型号:TPS61089

你(们)好

我想知道 TPS61089可支持的最小电流限制值是多少?

我的目标是1A 电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将电流限制设置为仅1A、则电流限制精度会较差。 因此、我不建议这样做。
    您的应用中的输入/输出电压和输出电流是多少? 我们只需选择另一个较小的电流器件即可。