This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61120:LDO 最大输出电流

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677815/tps61120-ldo-maximum-output-current

器件型号:TPS61120

当用户将输出电压编程为5V 时、我对 LDO 通道的最大输出电流有疑问。  数据表不显示 VOUT=5V 和 VIN=3V 的信息。  此器件是否符合这些限制条件?  对于我提到的条件、输出曲线是什么? 我注意 到输出电流 LDO @3.3V 的图形会快速滚降并在3V 和3.5V 输入之间停止。  这是因为不存在数据还是设备的物理限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在另一篇文章中提到您找到了答案。 如果是,请单击“Problem Resolved (问题已解决) 如果不是、请继续在此帖子中回答您的问题