This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:如果将 VCOMP 引脚连接到另一器件(MCU 等)的输入引脚、是否存在任何问题?

Guru**** 2459110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677865/ucc28180-is-there-any-concern-if-he-connects-vcomp-pin-to-input-pin-of-another-device-mcu-etc

器件型号:UCC28180

大家好、

我的客户考虑监控 VCOMP 状态以检测是否发生故障保护。

(数据表第15页)
8.3.8故障保护
VCC UVLO、OLP/待机、ISOP 和 ICOMPP 的功能构成了 UCC28180中的故障保护功能。
在故障保护下、VCOMP 引脚被拉至低电平、器件处于待机状态。

如果将 VCOMP 引脚连接  到另一器件(MCU 等)的输入引脚、是否存在任何问题?
在本例中、输入电容为15~30pF。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita-San
    为此、应在 VCOMP 上使用高阻抗缓冲器。
    该缓冲器应靠近 VCOMP 引脚、以便最大限度地减少电路中的噪声拾取。

    您的客户是否考虑监控栅极输出而不是 VCOMP?
    显然、在故障事件期间没有栅极驱动输出。
    使用 MCU 更容易测量该数字信号、并且不太容易拾取噪声。
    此致
    John