This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:HO 输出保持高电平- EN 通过下拉电阻器禁用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719257/ucc27714-ho-outputs-stay-on-high---en-disabled-via-pull-down

器件型号:UCC27714

我在三个 UCC27714中设计为 BLDC ESC 的栅极驱动器。  我使用了数据表中所示的确切原理图。  我遇到了类似的问题、HO 在12伏左右保持高电平。 无论是否激活处理器、只要施加 VDD、它始终保持高电平。  EN 引脚保持悬空(始终启用)。 当由处理器驱动时、HO 引脚确实会从0摆动到 VCC+12V、然后它会回拨到12V。  它导致击穿。  我有四种其他使用 IRF 驱动器的类似设计、但没有此类症状。

UCC27714设计是否存在缺陷?

Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Casey、

    数据表中显示了多个原理图、您能通过确认哪一个来提供帮助吗?

    我是否正确地理解了 EN 引脚从未由处理器驱动、因此它保持悬空?

    您是否有任何示波器波形显示您所描述的问题?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    我更改了输入 HI/LI RC 滤波器、并更改了我下载到处理器中的电机参数、然后它就可以工作了。 将在更高的电压和更高的负载下测试更多的电流。

    感谢您的回复。

    此致、

    Casey

    ------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我很高兴听到您的问题得到解决。 我将把这个线程标记为已解决。 如果您遇到进一步的问题、请告知我们。

    此致、