This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:电池充电时稳压输出电压是多少

Guru**** 2581325 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719865/bq24079-what-is-the-regulated-output-voltage-when-battery-charging

器件型号:BQ24079

您好!

关于 BQ24079的另一个问题。 数据表指定 OUT 引脚电压调节 Vo (REG)为5.5V。 但我们看到、当安装了电池且器件由 USB 供电时、输出电压为4.3V。 在未安装电池的情况下、输出为5V、这与输入电压相同。 那么、安装电池后、我应该从 OUT 引脚获得什么电压?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、
    如果 OUT 上无负载、则 VO (REG)应约为5V。 电池的存在不应影响这一点。 您似乎达到了4.3V 的 DPPM 电压。 您是否看到充电电流下降、并且 OUT 上是否有负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们在 OUT 处有负载。 它大约为100mA。 但我不知道充电电流是否减小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请确保您使用的是 BQ24079。 产品系列中的其他器件 Vo (REG)= 4.4V。 可能出现了混淆。