This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:BQ24250从未充电

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677807/bq24250-bq24250-never-charges

器件型号:BQ24250

大家好、我有一个用于电池充电控制的 BQ24250充电器和一个用于电池电量监测的 BQ27441电量监测计。 使用的电池规格如下:3.7V、690mAh 2.55 Wh  

如何强制电池充电器进入充电状态?

以下是 BQ24250在(A)充电器接通电源和(B)未接通电源时可解读的寄存器值列表(请参阅下文)。

如果有人可以提供指导、说明在连接电源时为什么充电状态始终为"BQ24250_READY"、即使电池未充满电、也是如此。

(a)充电器连接电源

寄存器1:

B0:B3故障状态:BQ24250_normal

B4:B5充电状态:BQ24250_READY

B6  看门狗启用:BQ24250_disable

B7  看门狗故障:BQ24250_NO_Watchdog_FAULT

寄存器#2:

B0  Hz 模式:BQ24250_NOT _HIGH_Impedance _MODE

B1  充电状态: BQ24250_ENABLE

B2  充电终止:BQ24250_disable

B3  STAT 引脚状态: BQ24250_ENABLE

B4:B6输入电流限制电平: BQ24250_USB3_900mA_limit

B7  不可读

寄存器#3:

B2:B7电池稳压电压:4200.000000

寄存器4:

B0:B2端接电流感测阈值:50.000000

B3:B7充电电流:700.000000

寄存器#5:

B0:B2 VDPM 级别:4360.000000

B3  Ce 状态: BQ24250_CE_LEVEL_HIGH

启用 B4  dpdm: BQ24250_enable

B5  当前策略:BQ24250_REGISTER3_CURRENT_CONTROL

B6:B7循环状态:BQ24250_NO_LOOP_ACTIVE

寄存器#6:

B0:B2 ts 状态:BQ24250_TS_NORMAL

B3  ts 使能: BQ24250_ENABLE

B4  系统启用:BQ24250_DISABLE

B5:B6安全定时器时间限制:BQ24250_CHARGE_6hr

B7  定时器慢速: BQ24250_TIMER_SLOW_THERM_OR_DPPM

寄存器7:

B0:B1不可用。 保持设置为零

B2  生产测试模式:BQ24250_disable

B3  电池检测条目:BQ24250_BATDET_ONUTE_IF_TERM_OR_FORCE_PTM

B4  VDP 使能:BQ24250_DISABLE

B5:B7 OVP 电压:6.000000

3781 mV、0 mA、0 mW 34 PCT 91 PCT 208 / 622

(B)充电器未连接电源

寄存器1:

B0:B3故障状态:BQ24250_INPUT_FAULT_AND_LDO_LOW

B4:B5充电状态:BQ24250_FAULT

B6  看门狗启用:BQ24250_disable

B7  看门狗故障:BQ24250_NO_Watchdog_FAULT

寄存器#2:

B0  Hz 模式:BQ24250_NOT _HIGH_Impedance _MODE

B1  充电状态: BQ24250_ENABLE

B2  充电终止:BQ24250_disable

B3  STAT 引脚状态: BQ24250_ENABLE

B4:B6输入电流限制电平: BQ24250_USB3_900mA_limit

B7  不可读

寄存器#3:

B2:B7电池稳压电压:4200.000000

寄存器4:

B0:B2端接电流感测阈值:50.000000

B3:B7充电电流:700.000000

寄存器#5:

B0:B2 VDPM 级别:4360.000000

B3  Ce 状态:BQ24250_CE_LEVEL_LOW

启用 B4  dpdm: BQ24250_enable

B5  当前策略:BQ24250_REGISTER3_CURRENT_CONTROL

B6:B7循环状态:BQ24250_NO_LOOP_ACTIVE

寄存器#6:

B0:B2 ts 状态:BQ24250_TS_NORMAL

B3  ts 使能: BQ24250_ENABLE

B4  系统启用:BQ24250_DISABLE

B5:B6安全定时器时间限制:BQ24250_CHARGE_6hr

B7  定时器慢速: BQ24250_TIMER_SLOW_THERM_OR_DPPM

寄存器7:

B0:B1不可用。 保持设置为零

B2  生产测试模式:BQ24250_disable

B3  电池检测条目:BQ24250_BATDET_ONUTE_IF_TERM_OR_FORCE_PTM

B4  VDP 使能:BQ24250_DISABLE

B5:B7 OVP 电压:6.000000

3748 mV、-137 mA、-513 mW 34 PCT 91 PCT 207 / 622

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    [引用用户="Steven Postma26"]

    寄存器#5:

    B0:B2 VDPM 级别:4360.000000

    B3  Ce 状态: BQ24250_CE_LEVEL_HIGH

    [/报价]

    您的电路板上的/CE 引脚看起来是高电平。 请将其拉至低电平以启用充电。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    /CE 引脚是否为高电平、如寄存器所示? 如果是、则需要将其取低电平。 /CE 引脚和 CE 位都必须指示正在充电。