This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:USB GPIO 电源连接器不工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719250/ucd9081-usb-gpio-power-sequncer-not-working

器件型号:UCD9081

我有 USB 接口适配器模块、还下载了用于该模块的软件。 我将使用该模块读取电源序列。

问题是软件和硬件似乎都不能正常工作。 当我将所有内容插入系统时、我会收到消息

"UCD9081不存在"。 我尝试了从拆离软件和拔下硬件的所有操作、但它们似乎都不起作用。

用户指南似乎没有有关如何使用 SW GUI 的说明。 需要紧急帮助。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD9081支持高达100KHz 的频率、无 PEC 功能。

    我认为 USB-GPIO 软件狗默认具有启用 PEC 的400kHz 时钟。

    请更改 图6-15 http://www.ti.com/lit/ug/slvub51/slvub51.pdf 上的 USB-GPIO 转换器设置

    但首先请安装 TI Fusion Digital Power Designer。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 即使在下载  数字电源设计器后、我们也无法使其正常工作。

    您能告诉我是否有任何当地销售/技术支持联系人。 我们的总部位于圣何塞、别介意

    本地 TI 支持人员随笔记本电脑一起提供帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.安装数字电源设计器 GUI 后,是否将 USB GPIO 适配器设置更改为100KHz 并禁用 PEC。 请确保这样。 按照上一帖子中发送的说明进行操作。

    2.更改适配器设置后、关闭数字电源设计器 GUI、对 UCD9081 GUI 进行午餐、它将检测9081 EVM。

    请提供步骤的快照。

    此致

    Yihe