This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:最大误差3%

Guru**** 2458110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677165/bq40z50-r1-max-error-3

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的 TI 支持团队:

     在完成学习过程 Rdis ='0' 和 Qmax 更新(从初始值更改) 后,我有具有0309 ID chem 代码 的3S3P 电池配置电池,更新状态05。

1.为什么我的最大误差值是3% 而不是1%  (我是在2节电池上进行的 ,结果是相同的,加注周期不起作用)?

2.最大误差3%而不是1%的风险是什么?

B.R

Alexander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    此帖子已分配给我们的 BGP 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    当您有 Ra 表和 Qmax 更新时、将最大误差设置为1%。 您只有 Qmax 更新。 这就是它为3%的原因。