This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010505DB:同步频率范围

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677788/dcp010505db-sync-frequency-range

器件型号:DCP010505DB

我可以在哪个频率范围内可靠地将振荡器同步到外部时钟?  我需要以1MHz 而非典型800kHz 的频率进行同步。  我的应用功耗相对较低、小于150mW)

谢谢、

Dean Marshall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCP010505DP 和所有 DCP 被设计为外部同步。 限制范围为880kHz 至720kHz。 最大输入频率为900kHz。 1MHz 输入同步 内部 电路过载。

    Tom