This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV755P:使能阈值。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677106/tlv755p-enable-threshold

器件型号:TLV755P

您好!

在数据表中、启用的最小值为0.9V、禁用的最大值为0.4V。 问题:

  1. 该阈值的精度是多少?
  2. 如果 Ven 介于0.4V 和0.9V 之间、Vout 会发生什么情况?
  3. 在输入电压= 5V、输出电压- 2.5V 的情况下、我可以将 Ven 与输出电压之间的关系图从0V 更改为5V 吗?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee、

    0.4V 至0.9V 之间的范围是信号的"无 GO 区域"。 :-) EN 信号应为<0.4V 或>0.9V。 如果信号处于这些电平之间、则无法预测该行为。

    这是一个简单的开关输入。 如果您需要精确的阈值、则应添加一个比较器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YY 和 Kai、

    当使能电压介于0.4V 和0.9V 之间时、器件的行为仍可预测。 我们将0.4设置为最大值、将0.9V 设置为最小值的原因是、当在使能引脚上设置的电压低于0.4V 时、该器件将被禁用。 0.9V 单电源的情况相同、当在使能端设置的电压高于0.9时、器件将导通。

    由于 TLV755p 尚未完全释放、大多数特性曲线仍然不可用。 对于最终版本、数据表中将包含使能阈值曲线。 我附加了一条非常接近 TLS755p 的使能曲线、请仅将其用于参考目的。

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    如果我理解正确、上电时、如果 Ven > 0.9V、器件开启。 如果 Ven 降至0.9V 以下但仍高于0.4V、器件仍将保持导通状态。 如果 Ven 降至0.4V 以下、器件将关闭。 对吧?

    谢谢。

    - YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YY、

    我在之前的回复中发布了启用阈值曲线。 曲线中有两条线。 当使能电压上升到超过使能正电压时、器件将导通;当使能下降到低于使能负电压时、器件将关断。 从曲线上可以看到、在25C 时、使能正电压为700mV、使能负电压为675mV。

    此致、
    Jason Song