This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:发电机/交流发电机的最大输入电压为150V

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719820/lm5170-q1-max-vin-150v-for-generator-alternator-use

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好!

我正在为三相发电机设计 PMU (电源管理单元)、该发电机在空载时可提供高达85VAC rms 的电压。 在整流和滤波之后、该电压应超过100V。 最终直流/直流输出应为50V 100A 我们的想法是使用新的 LM5170-Q1、但 HV 端口上的绝对最大额定值为100V。 是否有任何方法可以使用本博客中描述的"技巧"来提高它的功能?

e2e.ti.com/.../crafty-idea-create-a-150v-non-synchronous-buck-solution-with-a-lower-vin-rated-controller

期待找到合适的解决方案。

谢谢!

-Jarno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarno、

    请看这篇文章、我将在这里讨论如何使 LM5170在 HV 端口上的较高电压下运行。 请注意、我将需要额外的栅极驱动器或栅极变压器来保护高侧栅极驱动器。
    e2e.ti.com/.../719493

    我认为您提到的博客中所示的方法是一个好主意、因为它需要大量或外部电路、实际上并不是用于更高功率的设计。 我认为添加外部高电压栅极驱动器是更好/更简单的选择。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、谢谢!
    我会将您的链接转发给我的同事。 因此、根据您的建议、LM5170可与150Vdc 的"输入"配合使用以提供50VDC"输出"? 只是为了清楚。

    最好的,Jarno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    雅诺

    它应该能够做到的。 请注意、这是一个概念、但尚未在实验室中进行过测试。

    -Garrett