This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:未使用的 PMBus 引脚

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717231/tps549d22-unused-pmbus-pins

器件型号:TPS549D22

您好!

 

下面的帖子中未使用 PMBus 时、我已获得未使用的 PMBus 引脚(PMB_CLK、PMB_DATA 和 SMB_ALRT#)终止的答案。

这些引脚保持断开状态似乎是可以的。 但我还有其他一些问题。

 

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/711485/2622074

 

1)

就我测得的值而言、这些引脚上似乎没有内部下拉或上拉。

为什么可以保留这些引脚?

 

2)

因为我害怕噪声效应,所以我想添加外部终端。

哪种终端是最好的方式? 外部上拉电阻是否最佳?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有人可以帮助吗?

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件采用这种设计方式。 如果您担心噪声、始终可以将数据和 CLK 引脚端接至 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将这些引脚直接连接到 GND?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没关系。