This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:如何选择"加载选择"

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677493/bq40z50-r1-how-to-choice-load-select

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

BQ40Z50-R1负载选择功能有7个项目供用户选择。 TI 是否有示例或数据来说明哪一种应用是正确的选择?

恒定电流(负载模式= 0)        恒定功率(负载模式= 1)
0 =平均 I 上次运行                     0 =平均 P 上次运行
1 =当前平均放电流    1 =当前平均放电功率
2 =电流()                         2 =电流()×电压()
3= AverageCurrent()                   3=AverageCurrent()×平均电压()
4 =设计容量/5                  4 =设计能源/5
5 = AtRate ()(mA)                     5=AtRate ()(10mW)
6 =用户速率 mA                     6 =用户速率- mW
7 =最大平均 I 上次运行(默认)          7 =最大平均 P 上次运行(默认)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于"负载选择"设置的计量、只有二阶效应、因此根据负载分布、许多选项可能非常相似。
    选择负载选择的基本准则如下:
    如果负载是固定电流或功率、则负载选择6是最佳选择、但也可以使用负载选择4。
    2.如果负载是可变的、但在整个放电周期内变化不大、则建议使用1或3。
    3.对于脉冲短于10秒的脉冲负载,建议使用负载选择2。
    4、对于高度可变的负载、如果没有有关负载可变性的事先信息、则负载选择7是最保守的选项、而负载选择0是最乐观的选项。
    5.对于高度可变的负载,如果有有关负载可变性的事先信息,可以使用负载选择5。

    此致、
    Swami