This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:输出电容

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719788/tps25200-vout-capacitance

主题中讨论的其他器件:TPS25200TPS2595

我们希望像在 D/S 中的图14那样使用 TPS25200

当移动设备插入 USB 端口时、我们希望使输出电压峰值电压低于6V。

因此我们必须选择 大于47uF???的输出电容

如果我们选择47uF 电容, 当移动设备插入 USB 端口时,输出电容是否会导致浪涌电流,从而导致 USB 端口控制器 IC 截断 USB Vbus?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您满足我们的这一要求。
    我建议在此处使用 TPS2595系列中的 TPS259531DSG、它提供快速过压保护(钳位在5.7V)以及电流限制功能。
    请参阅数据表中的图43、如果您有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Rakesh