This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:请验证数据表中的规格和#39

Guru**** 2458110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677036/lm5160-q1-please-verify-spec-s-in-datasheet

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5160

团队、

请帮助回答我的客户提出的几个问题:

 

    1. 在 LM5160Q1的数据表中、引脚编号存在错误。 请参阅第22页的以下原理图:

与同一文档中的引脚定义相比:

  

 

请澄清这种混淆。

 

    1. 您是否有适用于此应用电路的 PCB 布局示例? 我想在我的设计中参考它。

 

谢谢

Viktorija

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、
    感谢您指出这些不一致之处。
    我将与负责的产品工程师对此进行澄清、并尽快与您联系。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请查找随附的文档及原理图和布局示例。

    e2e.ti.com/.../Schematic-and-Layout.docx

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    感谢您的反馈。 只需确认一下、所附原理图中的引脚分配反映了器件的正确引脚分配?

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    LM5160/A/-Q1系列提供两种封装:WSON-12和 HTSSOP-14。 只有 HTSSOP-14可用于 LM5160-Q1。 请使用适用于该引脚的引脚(封装标识符为 PWP)。

    此致、

    Tim