This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2104:用于双节电池的电源开关/多路复用器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716175/tps2104-power-switch-mux-for-dual-cell-batteries

器件型号:TPS2104

您好!

我目前正在寻找一款类似 TPS2104的器件、该器件能够通过两个电池电源执行电源开关/多路复用。 但是、在我的情况下、我有双节电池、因此我需要两个输入至少9V Vin。 请提供建议。 谢谢!

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我有几个问题需要确定此应用的最佳解决方案。

    1. 负载所需的额定电流是多少?
    2. 在电源之间切换时 VOUT 是否可以下降?
    3. 该应用是否还有其他关键问题?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    电流将低于2A
    2.电池热插拔功能将会很好
    3.可能会发生一次电池耗尽、二次电池在终端设备系统未关闭的情况下启动的情况

    但愿这对您有所帮助。 谢谢。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    请告诉我我们是否有以下可能的解决方案? 如果是多芯片解决方案、它也可以工作。

    一次电池:8.4V、最大2A
    二次电池:最大5V、2A

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    感谢您能尽快回复我的上述问题。 此外、如果我们没有单芯片解决方案、可以采用哪两个芯片解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我们唯一的双芯片解决方案是使用两个 TPS25942器件、如下面的应用手册所示。 如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    www.ti.com/.../slva811a.pdf

    谢谢、

    Alek Kaknevicius