This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:SM72445、SM72295太阳能充电器问题。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677096/sm72445-sm72445-sm72295-solar-charger-problems

器件型号:SM72445
主题中讨论的其他器件:LMR16030SM72295

大家好、TI 论坛。

在基于 AppNote SolarMagic SM3320设计自己的 MPPT 充电器时、我遇到了问题。

我将 LMR16030PDDAR 用于+10V 电源。

我的问题是  :当 我将电池连接到输出端和电源连接到输入端时、LMR16030PDDAR 会烧坏。

如果仅连接电源或仅连接电池、则电路正常工作。

这是什么问题?

非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您谈论的是您连接到输出端的哪种电池? 如果电池电压低于 LMR16030 Vout 设置电平、则可能会持续过载、从而损坏器件。 无论如何、您应该将其发布在 LMR16030的主题下、并将指导您找到合适的工程师为您提供支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Youhao Xi"]您谈论的是哪个电池连接到输出端? 如果电池电压低于 LMR16030 Vout 设置电平、则可能会持续过载、从而损坏器件。 无论如何、您应该将其发布在 LMR16030的主题下、并将指导您找到合适的工程师为您提供支持

    [/报价]

    您好、Youhao Xi。

    非常感谢您的回答。

    但很抱歉不能解决我的问题。 SM72295的这个问题、当我将电池连接到电源的输出和输入端时、MOSFET 短路、烧坏 SM72295驱动器、这会导致 LMR16030过载。 所以我不知道原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这需要由支持 SM72295的工程师来回答。 我们的产品线支持 SM72245、您应在 SM72295主题下创建新帖子、并将指导您找到合适的工程师。 让我们关闭这里的线程。 谢谢