This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2594:电流限制电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2594, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677578/lm2594-current-limit-circuit

器件型号:LM2594
主题中讨论的其他器件: LMR16006

尊敬的所有人:

LM2594 具有逐周期过流保护。
您是否具有此计时技术规格?
示例 此电路是否检测到过流脉冲小于150kHz?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它具有逐周期电流限制。 150kHz 是开关频率。 它可以检测类似的过流事件。 当内部 FET 电流超过数据表中显示的电流限制值时、它将在占空比结束前关闭内部 FET。 将存在延迟、包括比较器延迟和驱动器延迟等 我找不到延迟时间。 由于此延迟、实际电流峰值将高于比较器阈值。 电流上升压摆率越快、峰值电流越高。 如果电流上升压摆率如此之高、以至于峰值电流比数据表中显示的电流限制值高大约20%、LM2594开始折返频率以防止峰值电流进一步上升。

    如果您正在进行新设计、我建议您考虑使用较新的器件、例如 LMR16006。 新型器件具有更好的控制方法、保护特性和更高的效率。

    此致、