This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:REGSRC 电源电压

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677560/bq76940-regsrc-supply-voltage

器件型号:BQ76940

什么会影响 PACK+的"REGSRC"引脚电源电压10.5V LDO?客户不想使用 VC5X 和 MOSFET 电路。是否会影响功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    有关 REGSRC 的一些附加信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slua749第9节。 对于 REGSRC、bq76940的稳压电压将正常工作。 根据 apnote 中说明提供的10.5V 说明和 VFETON 数据表规格、您通常比 REGSRC 少1V、CHG 和 DSG 电压少9.5V。 如果您使用这些信号驱动 FET、请确保在较低电压下对 RDSON 感到满意。