This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:将2S AA 碱性电池升压至6V 400mA

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677557/lm2623-boost-2s-aa-alkaline-to-6v-400ma

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: LM2621

您好!

对于当前项目、我需要一个升压转换器、它在6V 时提供高达400mA 的电流(正常工作电流<350mA)。 对于输入、我有两节串联的碱性 AA 电池。 因此、支持的最小输入电压应接近1.8V。

该器件必须提供最多20秒的电流、并且之后能够冷却至少40秒。  

我计算出峰值电流为1.71A、这对于 LM2623而言是可以的。

但是、查看数据表中的图7、我担心、对于给定的参数、无法实现稳定的输出电压。

我的当前原理图如下所示:

我还针对此应用考虑了 LM2621、如果其他器件符合我的预算、我很乐意考虑这些器件。

提前感谢您的任何建议。

Philipp Schaefer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是合理的、因为当 Vin=1.8V 时、您的最大负载恰好在电流限制边界线上。 数据表曲线是使用4.7uH 电感器测得的、33uH 电感器可帮助您在相同的峰值电流限制下传递更高的负载电流。 您还应使用20V 肖特基、而不是40V 肖特基。

    另一个选项是 TPS55332、它具有更高的电流能力。