This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM120:LM120H-15 -查找镀层厚度

Guru**** 2592520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716218/lm120-lm120h-15---looking-for-plating-thickness

器件型号:LM120

您好!

我们有一位客户询问以下问题:

"TI 支持部门、您好!
我们最近收到了一批 LM120H-15、引线看起来是镀金的。 请告诉我镀金的厚度是多少(以微英寸为单位)?
谢谢。"

我们在任何地方都找不到此数据、是否有人可以提供建议?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    是的、引线是镀金的。 我将查看厚度是多少、然后返回给您。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    是否有任何更新? 客户询问。

    谢谢、
    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    很抱歉耽误你的时间。 我想我已经接近答案了、但我尚未找到答案。

    谢谢、
    Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    我发现镀金至少为30微英寸。

    谢谢、
    Kyle