This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HVEVM-749:使用1 Ω 负载功率电阻器进行测试

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677620/tps92515hvevm-749-test-with-1-ohm-load-power-resistor

器件型号:TPS92515HVEVM-749

尊敬的 TI:

我对评估板进行了一些测试、1欧姆电阻器上的 LED 电流看起来不好。 我使用 Vin=26V 和 PWM=5V (持续)。 在1.5A 电阻分压器设置下、我只会看到直到1.7A 的毛刺脉冲、电流恢复为零。 你有什么建议吗?

非常感谢

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    电阻负载的行为与 LED 负载非常不同。 LED 将传导非常小的低于其 VF 的电流、而电阻器将继续传导。 在本例中、它也是一个非常低值的电阻器。 因此、所发生的情况是、输出刚好超过1V 关断阈值、但随后在关断时间结束之前降至低于该阈值(充电电压高达1V)、因此您将在最长关断时间内运行。

    只要输出电压在关断期间不下降到1V 以下、较高的电阻值可能会起作用、但如果您使用 LED 负载、它的运行将更好、因为输出将保持更好的充电状态并保持更正常的关断时间。

    此致、

    克林特