This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:短路现象

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677403/bq76940-short-phenomenon

器件型号:BQ76940

大家好、TI 专家、

最近、我在两个完全不同的客户中发现了类似的苯胺。

1.对30节电池使用两个 ba76940、当我关闭 bq76940 (与 bq76940断开电池连接)时、bq76940将损坏、VCC 不规则短路;

2.对23节电池使用两个 ba76940,一节为11节,另一节为12节,当切样线路或电池因事故被分离时,bq76940将损坏,VCC0-VCC1、VCC5-VCC6、VCC10-VCC11将发生不规则短路;

我们是否有办法避免这种现象?非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    此问题已分配给我们的 BGP 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    bq76940没有 VCC 名称、因此我可能会误解问题。 如果其中一个电源引脚对(数据表中的 VBAT)发生短路、则可能会在断开期间产生高电压。 通常情况下、电容器的电压在断开后会缓慢耗散。 您可以检查一些器件引脚是否仍有电、而其他引脚则下拉至较低的器件电位(或上拉至较高的器件电位)。 如果是输入引脚、则不会考虑断开连接、因为输入滤波电容器电压应缓慢衰减。 连接可能是一个更大的问题、请参阅#2。
    电池1、6和11具有器件中最低的单端电压限制。 可能 会出现应用手册 www.ti.com/.../slua749图21中所示的不同滤波电容器尺寸的现象。 这可能会在电池11或电池6上施加高电压、这可能会对这些引脚的单端限制或差分限制施加应力。 电池1通常不应出现高电压。 请注意、建议首先连接器件的基准、这也适用于上部器件。 如果上部器件的电池1在没有电池连接的情况下连接其 VSS、则可以在引脚上提供高电压、这与图21非常相似。
    电池分离或电池组中的电池丢失或电池总成中的焊缝断裂会导致相关电池输入端出现较大的差分正电压或负电压。 这可能会造成损坏、因为即使使用输入滤波电阻器、电流在大电压下也可能很大。 一些设计人员将在电池连接处提供齐纳二极管、这些二极管可以承载一些瞬态电流、但如果电池在负载下分离、通常无法支持整个系统电流。
    电池上的齐纳二极管通过分配连接器上的电压来帮助电池连接、但不会完全保护器件、因为滤波器电容器在 IC 引脚上保持电压、同时在滤波电阻器上产生较大的瞬时压降。 可能需要对电池输入电压施加限制、例如图21中的 D11和 D10b。 可能需要检查每个系统中出现的瞬态类型以及设计的特定保护方法。