This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1的多相应用中的 SYNCIN 问题

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677502/lm5170-q1-syncin-issue-in-symultiphase-application-of-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

尊敬的:

现在、我在多相汽车电源 应用中使用了 LM5170、我想知道如果 SYNCIN 信号突然消失、 系统中会发生什么情况? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 SYNCIN 信号消失、LM5170将以由 OSC 引脚上的电阻器确定的自身 OSC 频率运行。