This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:有关 LM5104、LM5101的问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104, LM5101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719759/lm5104-a-question-about-lm5104-lm5101

器件型号:LM5104
主题中讨论的其他器件: LM5101

您好!  

我的客户正在开发一个模块,他们发现驱动器输入和输出引脚上的负电压 高于-0.3V,此应用是否存在风险?

下面是原理图和波形:

LM5104的 HB 引脚上的波形:

CH3最大值为12.3V

通道3最小值为-2.2V

LM5101的 HO/LO 引脚上的波形:

CH3最大值为12.2V

CH3最小值为-4.49V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、您好!

    感谢您在此应用中支持 LM5101和 LM5104驱动器。 我是 HPD 的应用工程师、将会回答您的问题。

    首先、我对显示为 LM5104上的 HB 引脚的第1幅图有疑问。 在原理图中、显示 HB 连接到 VDD、因此我希望 HB 是直流电压。 您能否确认这是 HB 还是 HO、LO、HI 或 LI?

    如果第1幅图是输入或输出引脚、则负电压小于2ns、这一点不成问题、原因有几个。 1) 1)如果没有一些高频振铃或尖峰、则很难测量开关波形。 2) 2)时间很短、如果图是准确的、则负尖峰中的能量很小。

    在 LM5101 HO 引脚的第二个图中。 首先、波形指示一些持续的振铃、这表示这是来自探头设置的高频振铃。 此外、在这种情况下、所讨论的负尖峰的持续时间非常短、这种情况下会产生很少的相关能量、并且几乎没有时间导致内部器件体二极管发生任何显著传导。

    我假设 I 为 LM5101 LO 引脚的第三幅图。 根据负峰值为~-900mV 的图、在~16ns 下、负幅值低于-0.3V。 在这种情况下、负振幅适中、持续时间也很短。 在这种情况下、在 LM5101内部器件体二极管中也没有足够的时间生成任何有效电流。

    请通过选择绿色按钮确认您的问题是否得到了解答、这将对我们有所帮助。

    此致、

    Richard Herring