请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 尊敬的 E2E:
我使用 lm3409 IC 驱动两个 LED: VIN = 8V; VO = 5.5V FSW = 30Hz Duty=56% ILED = 1.A
但我发现 LED 通电 延迟时间长于数据表显示的3.5us。
与 波形相比,Fsw 是不同的,数据表中的 Fsw=200kHz。
它影响加电延迟时间的原因,以及如何改进它。谢谢
原理图和波形与同行: 黄色= en_pin、 青色= out_led