This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:最大内部电池平衡电流 ICB 值存在差异

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188907/bq76930-discrepancy-in-maximum-internal-cell-balancing-current-icb-value

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQ76940

您好!

我观察到、BQ76920的最大 ICB 值为70mA、BQ76930和 BQ76940的最大 ICB 值为5mA ( 数据表中的第8页)。  我只是想确认该值是否正确。

但是、在8.3.1.3.3电池平衡中、数据表提到 了器件的50mA 电流( 数据表中的第24页)

那么、BQ76930和 BQ76940的50mA 正确值或数据表中是否有拼写错误?  

请告诉我正确的值是什么。  

谢谢