This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:启动时 BQ76940 NTC 测量错误

Guru**** 2520110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184039/bq76940-bq76940-ntc-measurement-is-wrong-at-startup

器件型号:BQ76940

您好!

我将 BQ76940和 BQ78350-R2 IC 用于 BMS 设计。 我使用三个外部 NTC。 在上图中、TS3温度读数为40.8、持续1.5秒、然后修复。 这样做的原因是什么? 在启动后、测量工作正常。  

 

感谢您的支持、
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan、

    对于 BQ76940、热敏电阻每2秒测量一次、因此这可能说明您最初看到错误值的原因。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这种情况仅观察到首次从关断模式唤醒。 我们认为这是由于在首次初始化时读取的错误值导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    从关断模式唤醒后的2秒内将不会进行第一次 BQ76940温度测量。 由于您的"Watch"窗口中的步长为500ms、因此您看起来会看到这种2s 延迟。 测量以2秒周期进行。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    实际上、我们的问题是 、TS3在从关断状态唤醒后读数为40.8。 这会导致 PF 状态。 此外、该值在寿命数据中也是 wrotten。 我们如何在第一次初始化时获得正确的温度(室温下为25C、如 TS2值)?

    在附件文件中、黄色(1)信号是 TS1引脚、蓝色信号(2)是 TS2引脚、绿色(4)信号是 IC 的 TS3引脚电压。  TS3引脚电压在 TS1和 TS2引脚电压之后1.8s 处于高电平。  这是 TS3被误读的原因吗?

     

    此致、

    KT

    此致、

    Korcan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan、

    似乎顶部电池组的启动速度比底部两个电池组慢。 您能否分享您的原理图以便我了解是否存在任何潜在问题?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很抱歉、我无法根据公司政策分享信息。 您能否告诉我 应该测量哪个 IC 引脚 以查看问题是否是潜在问题?

    感谢您的支持。 

    此致、
    KT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    如果没有更多信息、调试就会有点困难。 在 TS 引脚上、您能告诉我这些引脚连接了什么-是仅连接热敏电阻、还是有其他组件?  

    由于您无法共享原理图、因此观看此视频也可能会发现您可能会发现的问题 :https://training.ti.com/how-create-schematic-bq76920-bq76930-and-bq76940 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我观看了您发送的视频。 我在设计中用于外部热敏电阻(10k) TS1、TS2、TS3。  我的设计与视频中的设计相同、但关于 TS 引脚的唯一缺点是 VC5x  连接了100k 的 NMOS 栅极引脚。 这是否会影响测量?

    感谢您的支持、

    此致、

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan、

    栅极电阻器的100K 应该是可以的。 请参阅此 TI 参考设计、该参考设计也使用相同的值: https://www.ti.com/tool/TIDA-00449 

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果我断开外部 NTC 连接器(TS1-TS3)、AFE 将测量下图中的温度值。 TS3为52.7、TS1为52。 如果未连接外部 NTC、则 TS1和 TS3是否必须具有相同的值?  TS1和 TS3之间的基准(0.7C)是什么?

    对此,

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我们实现了新的站点化。 在下图中、使用差分探针在 IC 的 VC15x 和 CAP3引脚之间测量蓝色信号。 黄色信号是使用 差分探头在 IC 的 VC10x 和 CAP2引脚之间测量的。 两个信号电压都降低了3.3V、但 即使关闭产品、黄色信号也具有失调电压。 在示波器测量 TS3引脚具有偏移电压之前。   这是否适用于参考设计? 感谢您的支持。

    对此,

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Korcan、

    这有点令人困惑-我不知道为什么您尝试在未安装热敏电阻或下拉电阻的情况下测量温度、因为该器件不是以这种方式使用的。  

    这些电压中的每一个应该测量3.3V (CAP1 - GND、CAP2 - VC5X、CAP3 - VC10X)。 您是否看到这些测量中的每项测量都是3.3V?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    您好、Matt、我测量了这些点、并看到了3.3V 电压、就像您说的那样。 我使用电池仿真器、想了解拔下 NTC 连接器时会发生什么情况。 在这种情况下、TS1和 TS3是否必须测量相同的值?  设计与参考设计相同。 区别在于、REGout 使用监测计 IC VCC 并连接 了几个 MOSFET 栅极。 这会影响 NTC 测量吗?

    此致、

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REGOUT 连接到监测计 IC 是可以的、只要您保持在数据表 REGOUT 电流限制范围内、就可以为其他电路供电。  

    我不确定在 TSN 引脚上没有热敏电阻或下拉电阻时会发生什么情况、因为这对器件来说不是有效配置。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在下图中、绿色信号是 TS3。 信号的开头没有脉冲、但 TS3显示40.8C。 同时 产生 TS1 (黄色)和 TS2 (蓝色)脉冲。 这是怎么可能的? 如果问题是电压差问题、TS3会同时脉冲 TS1和 TS2、但电压电平 应根据 TS1和 TS2而有所不同。

    此致、

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我想问另一个问题。 请就此问题帮帮我。 BQ79600是否与 BQ76940兼容? 如果答案不正确、您是否可以建议在 与 BQ76940兼容的 BMU 中用于储能系统的 IC P/N?

    感谢您的支持、

    此致、

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    我在您的另一个主题中回答了 BQ79600问题。 BQ79600与 BQ76940不兼容。

    关于 TS3脉冲问题、我不确定我是否理解您的要求。 每个电池组之间的启动时间将有所不同-温度读数应仅在启动后大约2秒内出现。 如果没有原理图、这很难调试-也许您可以私下共享(您可以向我发送 E2E 连接请求并在私人消息中共享)?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    是的、你是对的。 在没有原理图的情况下解决这个错误是不可避免的。 我们将考虑发送原理图。 在此图中 、TS3 (绿色)电压在启动时为零。 此外、在启动时没有像 TS1和 TS2那样的脉冲。 因此、如果电压电平为零、TS3如何读取温度值?偏移电压也为零。  

    此致、

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kt、

    您如何知道 TS3此时正在读取一个值? 您是否以某种方式将示波器同步到寄存器读数? TS3温度读数是否可能来自下一个脉冲?

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    黄色信号是 TS1。 在您的设计中、有一个用于开/关过程的按钮。 TS3的启动脉冲在500ms 间隔内读取三次40、8C。 我测量了 TS2和 TS3脉冲之间的距离。 距离为1.8ms。 我测试 了不同的室温、TS3在启动时仍读数为40.8C。 如果 TS3读取的值错误、为什么在不同的室温下仍然读取40、8C? 如果我以相关器件安全和外部平衡的方式发送原理图、另一个问题是、这对您来说足够了。 REGOUT 被连接了几个另外的部分。

    此致、

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AFE 的原理图应该足够了。