This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:双 USB-C PD 控制器的独立实现

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183670/tps65988-standalone-implementation-of-dual-usb-c-pd-controller

器件型号:TPS65988

您好!

我正在开发一款需要通过移动设备(iPad、iPhone、Android 等)的单个 USB-C 端口提供2瓦功率的产品 并从移动设备的同一 USB-C 端口接收 USB 2.0数据。

由于移动设备只有一个 USB-C 端口、因此我的产品必须有另一个 USB-C 端口来为连接到第一个 USB-C 端口的移动设备充电。

我想使用 USB PD 和 USB BC 1.2技术。

我认为 TPS65988DH 双 USB PD 控制器最适合我的使用。

是否可以在不闪烁的情况下自主使用它:

没有外部控制器(既没有 I2C,也没有 SPI,也没有 GPIO),除了两个 USB-C 端口之一以外没有外部电源,只需将 PP_HV1和 PP_HV2短接即可?

在引脚 ADCIN1和 ADCIN2处放置电阻分压器的值应是多少?

感谢你的帮助。

新年快乐!

Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    我有几个问题、希望您能帮助澄清:  

    一个端口是否充当接收端口(接收电源)、而另一个端口是连接的移动设备的源端口(提供电源)?  

    2.拉电流/灌电流的最大功率是多少?  

    3.当您提到"不刷写自主使用它"时、EEPROM 是否可以接受、或者您是否更喜欢使用 EEPROM?  

    我将与我的团队核实 PP_HV1/2短路以及该设置是否正常。 新年快乐!  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的快速响应!

    1.我将使用一个端口作为仅源端口,另一个端口用作源端口和接收端口。 但是、如果两个端口都是 DRP (拉电流和灌电流)、这不是问题

    2.30W 的功率最小、但60W 甚至100W 的功率都是理想选择。

    3.是的、目标是仅使用内部电源路径、并在不使用 EEPROM 或外部输入的情况下使用开箱即用的 TPS65988。

    此致、

    Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、  

    我需要一些时间来研究这个问题、并在本周结束时提供答案!

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    [引用 userid="548389" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183670/tps65988-standalone-implementation-of-dual-usb-c-pd-controller ]\n 引脚 ADCIN1和 ADCIN2处应放置多高的电阻分压器值以供独立使用?
    Unknown 说:

    3.是的、目标是仅使用内部电源路径、并在不使用 EEPROM 或外部输入的情况下使用开箱即用的 TPS65988。

    [/报价]

    遗憾的是、器件默认配置仅限于 DFP 或 UFP、因此您需要使用 SPI EEPROM 或 I2C 控制器来配置 PD 控制器。 您可以查看表8-9以了解有关默认配置的更深入说明。

    [引用 userid="548389" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183670/tps65988-standalone-implementation-of-dual-usb-c-pd-controller "]没有外部控制器(既不是 I2C,也不是 SPI,也不是 GPIO),除了两个 USB-C 端口中的一个外,没有外部电源,只需短接 PP_HV1和 PP_HV2?[/QUERPILE]

    由于一个/两个端口都是 DRP、因此我们建议您在 PPHV 线路上添加电路来控制功率流。 您可能只需短接线路并让内部 RCP 防止反向电流、即可摆脱这种情况、但您可能会面临在奇怪状态下运行的风险。 一个问题是、当两个端口都处于源配置且为器件供电的端口断开连接时。 PD 控制器可能会暂时断电并复位。

    我建议查看电池电量耗尽模式、因为它可能与您的用例相关。

    [引用 userid="548389" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183670/tps65988-standalone-implementation-of-dual-usb-c-pd-controller/4458800 #4458800"]2. 最低功率为30W、但理想功率为60W 甚至100W。[/引述]

    TPS65988能够在内部高压电源路径上支持高达100W 的功率。 实际功率将取决于允许的功率合同(例如 5V/3A、9V/3A、20V/5A 等)和电源适配器提供的电源。

    谢谢、此致、

    Chris