您好!
我正在开发一款需要通过移动设备(iPad、iPhone、Android 等)的单个 USB-C 端口提供2瓦功率的产品 并从移动设备的同一 USB-C 端口接收 USB 2.0数据。
由于移动设备只有一个 USB-C 端口、因此我的产品必须有另一个 USB-C 端口来为连接到第一个 USB-C 端口的移动设备充电。
我想使用 USB PD 和 USB BC 1.2技术。
我认为 TPS65988DH 双 USB PD 控制器最适合我的使用。
是否可以在不闪烁的情况下自主使用它:
没有外部控制器(既没有 I2C,也没有 SPI,也没有 GPIO),除了两个 USB-C 端口之一以外没有外部电源,只需将 PP_HV1和 PP_HV2短接即可?
在引脚 ADCIN1和 ADCIN2处放置电阻分压器的值应是多少?
感谢你的帮助。
新年快乐!
Etienne