This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:使用 TL431的次级反馈电路

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188397/ucc2894-secondary-feedback-circuit-using-tl431

器件型号:UCC2894
Thread 中讨论的其他器件:TL431

您好、先生、

我正在使用 TL431设计反馈网络。 您能否解释一下下面给出的圈出部件的必要性  

提前感谢您的意见。  

参考资料: www.ti.com/.../PMP7391

此致

Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该电路有助于 VOUT 在初始上电期间平稳导通。 C19强制高电流进入光耦合 器、然后将 FB 下拉为低电平、而 FB 只能在 C19充电后增加、从而使占空比的增加变得平滑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 该电路会对控制稳定性产生任何影响。 如何在此电路中选择电容器和电阻器。 还请说明两个二极管的需求。  

    谢谢你

    Umamaheswararao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计中需要尝试电容器值、但1uF 是一个良好的开始。

    左侧的二极管有助于在充电后阻止1uF 电容器、因此1uF 电容器在启动后无效、但不会影响运行稳定性。 右侧的二极管在断电时对1uF 进行放电、以帮助下一次上电1uF 时仍为启动做好准备