This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563207:较低频率下的纹波

Guru**** 2867900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187102/tps563207-ripple-at-lower-frequency

器件型号:TPS563207

你(们)好

我一直使用 TPS563207测试12V - 3.8V 应用、 并观察到输出端出现一些低频纹波、如下所示。

开关频率为500kHz (开关频率下的纹波也存在、 在示波器的波形中、它表现为杂散、但如果要向上扩展、可以清楚地看到它)、而噪声频率约为15kHz。 这种低频噪声在电感器绕组上产生了可闻噪声、这很难忽略。  

我觉得这可能是由电容器的 ESR 引起的、并尝试用较低的 ESR 替换陶瓷电容器、但到目前为止没有发生任何变化、添加输出电容器也没有显著改善这一问题。 我可以考虑其他解决方案、例如添加铁氧体或向输出端添加 LC 滤波器、但这两种解决方案都会占用更多的电路板尺寸。

是否有任何其他原因可能导致此低频噪声? 是否有其他方法可以解决此问题?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的同事下周会给你回复!

    BTW、您能否分享客户应用的原理图、布局和负载条件?

    您能否在同一张图中帮助捕获输出电压、SW 和 IL 波形?

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Zixu

    感谢您的回答!

    我将与客户进行检查、以获取您请求的波形。

    同时、您是否知道导致此问题的任何可能原因?

    是否存在与此类似的情况?(纹波远低于开关频率)

    我正在研究外部噪声、输入噪声、高输出 ESR、布局不当可能会导致该问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    它可能不稳定。 您可以更改电感器和电容器。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    您能否分享对下面波形的一些见解?

    噪声似乎也存在于 Vin 中。

    输入电压

    SW 电压(Y)+电感器电流(B)+输出电压(G)

    FB 电压

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    器件的输入是什么? 客户是否使用直流电源进行测试?  请您分享 原理图和布局吗?

    首先、我将检查转换器是否工作稳定。 然后检查布局是否产生任何噪声。 您能否找到噪声是否来自电容器的电感器? 如果它来自电感器、则更改为具有不同值的另一个电感器(首选较高电感器)。 如果它来自电容器、请添加 Cout、然后重试。 或者在穆鲁塔有反噪音电容器。  

    希望这对您有所帮助。

    BR
    Ruby