请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27282 在 UCC27282数据表中、 VHI 上升至 VHO 上升的延迟时间最大为30ns、但在我的测试中、延迟时间为174ns、
在引脚7上测试了通道2、并且没有 RC 延迟。
通道3 在 mosefet 门源进行了测试。
我还检查了示波器和探头、它们没有问题。
我不明白为什么延迟时间比规格长。 请确认。 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.