This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:在电池和外部电源之间切换

Guru**** 2511245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188031/tps61099-switch-between-a-battery-and-and-external-power

器件型号:TPS61099
我想并联两个稳压器的输出(3.5V)。 
一个将3V 电池连接到 Vin 的 TPS61099以及另一个使用串行二极管的降压稳压器。 
如果降压稳压器通电、则会切断 TPS61099的使能端。 
输出电压始终为3.5V 时 TPS61099的行为方式 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

     根据我的理解、您的状况是

    TPS61099 VOUT 偏置为3.5V 并禁用 TPS61099。

    在这种情况下、099关断且无电流。

    Jing