This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61016:周期性高输入电流尖峰。

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188429/tps61016-periodic-high-input-current-spikes

器件型号:TPS61016

我使用 TPS61016DGSR 将3.0V 电池升压至3.3V。  我们已采取重大措施来尽可能降低静态电流、从而延长产品的电池寿命。  即使休眠时的平均输入电流为~55uA、我们也会看到14mA 的周期性高电流尖峰。  负载极小或无负载时、我们看到这些输入电流尖峰的速率为12Hz 至18Hz、而在更改负载时、我们看到尖峰的速率为277Hz。  摆脱这些14mA 尖峰将进一步降低~55uA 输入电流、这在这种电池供电产品中是非常理想的选择。

这些高电流尖峰是否正常?  这是馈送电荷泵、切换进入和退出省电模式的副产品、还是其他的产物?  我想知道这种行为是预期行为、还是我们实施不当。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeremiah、

    我认为这是正常的、正如您所说的、器件正在进入和退出省电模式、因此存在电流尖峰。

    此致、

    Nathan