This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:效率与 TPS61022的对比?

Guru**** 2554660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188642/tps61033-efficiency-vs-tps61022

器件型号:TPS61033
主题中讨论的其他器件: TPS61022

大家好!  

我希望将 TPS61022和 TPS61033的效率进行比较。  

下面的两条效率曲线是我在数据表中找到的最具可比性的曲线。 在我看来、TPS61022 在3A 电流下的性能更好、您能确认吗? 我想确认以下图形是使用类似的测试设置(相同的电感器尺寸、相同的 Cout、相同的任何可能影响效率的东西)进行测量的。

数据表第1节中的营销材料也使 TPS61022看起来更高效。  

tps61033图7-1:

与 TPS61022图6-3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    下面的这些图不是使用类似的测试设置进行测量的。

    但我认为 TPS61022的效率实际上在大电流下高于 TPS61033、因为 TPS61022具有较小的 RDS (on)。

    供参考

    TPS61022

     

    TPS61033

    此致、

    Nathan