This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20建议的工作湿度范围是多少?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185946/tps7a20-what-is-tps7a20-recommended-operation-humidity-range

器件型号:TPS7A20

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS7A2012PDQNR 和  TPS7A2025PDQNR 用于他们的新产品。

他们现在有以下问题。 请给我回复。

问: TPS7A20建议的工作湿度范围是多少?  

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    此器件的所有可订购产品均具有1级 MSL 等级、这表明潮湿敏感度最低。 尽管如此、如果存在特定的湿度容差、我现在无法提供更多详细信息。 我将联系您、并就此向您回复。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的回复。
    我还期待收到您的下一个输入。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    我们未提供用于正常使用的建议工作湿度范围、但我可以为您提供 MSL 测试信息以及器件在鉴定期间的预调节测试信息。 此信息是否足够相关/良好、足以满足您的客户需求?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的回复。

    是的。 请告诉我相关信息。

    此外 、TPS7A20还包含 THB (温度湿度偏置、条件= 85°C/85%RH)或 BHAST (偏置高加速温度和湿度应力测试、条件=超过100°C/85%RH)信息吗?
    如果是、我们是否可以说器件工作湿度范围介于0%RH 和85%RH 之间?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、这些是我提到的测试。 这可能是合理的、但我们没有数据表明器件可以在温度上升时无限期地以85%RH 运行、因为应力测试仅在指定的持续时间内进行。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    非常感谢您的支持、 很抱歉我迟到了我的回复。
    客户了解 TI 没有推荐的工作湿度范围。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya。