This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 三相理想二极管桥式整流器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187356/3-phase-ideal-diode-bridge-rectifier

您好!

我需要应用三 相理想二极管桥式整流器

VIN = 115V/400Hz/3ph

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    美国马丁·路德·金(Jr)的假期周一关闭。 我们将在下周早些时候再次与您讨论您的问题。

    此致、Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonid、  

    很抱歉、TI 没有制造 SR 桥式整流器。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这样的整流器、没有用于 MOSFET 的控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信您看起来像 LT4320、或者可能像 TEA2208T。 TI 没有类似的器件。

    我们确实为 LLC 和反激式控制器设计了 SR 控制器、但不是专门用于桥式整流的控制器。

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     это не решило мою проблему μ A。 Предложенные вами компоненты подходят для решений до 65В μ A、мне нужно сделать выпрямитель для 115V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonid、您好、我将您的新帖子翻译成了英文: 它没有解决我的问题。 您提出的组件适用于高达65V 的解决方案、我需要制作一个115V 整流器

    我提供了一些我认为与您希望了解的产品类似的产品示例、以使其更加清晰。 遗憾的是、TI 不会制造桥式整流器、也不会制造特定于桥式整流器的控制器。 您可能需要在其他地方寻找解决方案。