This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:最小热结 θ

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A47-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188247/tps7a47-smallest-thermal-junction-theta

器件型号:TPS7A47

大家好、

我的客户正在为电动汽车充电中的继电器寻找 LDO 电源 MOS。

TPS7A47热性能低、是否通过认证?

或者我们是否有更好的解决方案?

输入电压:12V

输出电压:6V

输出电流:0.3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    TPS7A47-Q1 (TPS7A4701QRGWRQ1)符合汽车标准、具有良好的热阻。  

    另一种需要考虑    的解决方案是 TPS7B8601QDDARQ1或 TPS7B8601QKVURQ1符合汽车标准。  

    最棒的  

    McKyla