This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:SLUAA41引脚 FMA 表3-3开路"ACN"引脚

Guru**** 2410460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188131/bq24610-sluaa41-pin-fma-table-3-3-open-circuit-acn-pin

器件型号:BQ24610

您好!

在 SLUAA41表3-3中、TI 声称如果 ACN 引脚保持断开状态、则可能会发生不充电、我同意这一评估。  但是、在查看方框图时、ACN 引脚用于为用于控制 BATDRV 引脚的 ACN-6V LDO 供电。  TI 能否确认、如果 ACN 引脚断开、则 ACN-6V LDO 未通电?  TI 能否就 BATDRV 引脚的状态以及这会如何影响 BATDRV MOSFET Vgs 提供建议? ACN 引脚断开时是否存在任何其他故障功能?  请注意、交流适配器存在、也不存在。

如有必要、是否会更正 SLUAA41?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我将在本周结束前回来。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    在 EVM 上进行测试后、无论 ACN 引脚是否悬空、都不会影响 BATDRV 的状态。 当没有输入源 (负 Vgs)时、BATFET (PMOS)将打开当有输入源(正 Vgs)时、BATFET (PMOS)将关闭。

    ACN 悬空时的故障将不会充电。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的澄清。  TI 是否可以提供一个已更正的方框图、说明如何 在 BQ24610内控制 BATDRV 引脚?  根据以上分辨率和数据表文档、不清楚 BATDRV 引脚是如何控制的。

     

    此致、

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    我将把这些信息传达给团队。 但是,我没有关于何时更新该文件的时间表。

    此致。