This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A57EVM-056:LDO_Transient_Response_Results

Guru**** 687780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57, TPS54623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187365/tps7a57evm-056-ldo_transient_response_results

器件型号:TPS7A57EVM-056
主题中讨论的其他器件:TPS7A57TPS54623

在我们的设计中、我们将使用降压转换器(TPS54623)将12V 电压转换为3.3V、并使用 LDO (TPS7A57)将3.3V 电压转换为1.8V、适用于 IL- 3A。

我们使用 EVAL 板测试了降压转换器瞬态响应、对于10us 压摆率的1.5A 至3A 瞬态、峰间电压为125mV。  

此 LDO 器件由 开关频率为0.5MHz 的降压转换器 TPS54623供电。 在此配置中、我们已验证了 LDO 瞬态响应、并注意到对于10uS 压摆率的0A 至3A 瞬态电流、~70mV。

我们需要将 LDO 瞬态响应降低至<20mV。 您能否为我们提供此要求的计算建议?  

降压瞬态响应-

经测试的配置-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有回应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhanabal、  

    很抱歉、上个周末是假日周末、我们现在看到了这个周末的 E2E 帖子。  

    您是否能够发布分辨率更高的原理图? 将1uF 电容器与[输入和输出] 100uF 电容器并联可能会有所帮助、从而降低 ESR 和 ESL。  我以前曾有过应用、在这种情况下、需要进行大量的试验和错误来确定输出电容器的组合对输出产生所需的影响;它可以是2 47uF 和2 100uF、或者只是将输出电容器升高到500uF-3000uF

    此负载瞬态应用手册 非常有助于解释哪些更改可能会产生什么效果。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VR- 12V 至3.3V  

    Vr 的瞬态波形-

    LDO - 1.5V 至1.1V:

    LDO 瞬态响应-

    在我们的设计中、降压转换器为 LDO 和此处所附的每个级波形供电、以供您分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略之前的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VR- 12V 至1.5V  

    Vr 的瞬态波形-

    LDO - 1.5V 至1.1V:

    LDO 瞬态响应-

    在我们的设计中、降压转换器为 LDO 和此处所附的每个级波形供电、以供您分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要您的帮助来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Dhanabal、  

    我看不到您的示波器照片中有什么内容。 将图像粘贴到注释窗口后、图像的质量可能会受到影响。  

    什么是跟踪? 时间基础是什么? 每条迹线的振幅是多少?

    如果您使用 EVM 上的负载瞬态电路、您的负载的压摆率是多少? 它是否设置为您的应用程序的外观?

    最棒的

    Juliette