主题中讨论的其他器件:TPS7A57、 TPS54623
在我们的设计中、我们将使用降压转换器(TPS54623)将12V 电压转换为3.3V、并使用 LDO (TPS7A57)将3.3V 电压转换为1.8V、适用于 IL- 3A。
我们使用 EVAL 板测试了降压转换器瞬态响应、对于10us 压摆率的1.5A 至3A 瞬态、峰间电压为125mV。
此 LDO 器件由 开关频率为0.5MHz 的降压转换器 TPS54623供电。 在此配置中、我们已验证了 LDO 瞬态响应、并注意到对于10uS 压摆率的0A 至3A 瞬态电流、~70mV。
我们需要将 LDO 瞬态响应降低至<20mV。 您能否为我们提供此要求的计算建议?
降压瞬态响应-
经测试的配置-