This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:VSYS 引脚的最大电流

Guru**** 2535380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25730, TPS25750, BQ25713, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183579/bq25792-maximum-current-of-vsys-pin

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25730TPS25750BQ25713BQ25731

您好!

我想从电池获取8A 电流、这意味着我们需要从 VSYS 引脚获取8A 电流。 根据数据表 、BAT_OCP = 9.3A 最小值、因此8A 对于 BQ25792而言是安全的、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger、

    根据下面的建议运行条件表、最大持续充电电流为6A 而不是8A。  BATFET 可在1秒内处理高达10A 的瞬变  我建议改用具有外部 FET 的控制器、如 BQ25730。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25730能否与 TPS25750配合使用? 我们的原始计划是使用 BQ25792 + TPS25750组合。

    谢谢。

    即刻收集 μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger、

    有 一个将 BQ25713 (BQ25730的前代产品)与 TPS25750配合使用的参考设计(以及 TPS25750固件)。  支持电池充电和 USB 接口团队的工程师将于1月3日结束。  我建议等到那时再回复这篇帖子。  我将分配/通知这些个人此帖子。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    现在、电池充电团队的工程师可以为我提供一些帮助吗?  BQ25730能否与 TPS25750配合使用? 还是 BQ25730有另一个配套芯片?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger、

    建议使用 BQ25731、这与 BQ25730类似。 我们在网站上提供了一个参考设计。  

    https://www.ti.com/tool/PMP41013

    此致、

    老虎