This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5304:何时添加可选铝电解/钽电容器?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188193/ucc5304-when-to-add-the-optional-aluminium-electrolytic-tantalum-capacitor

器件型号:UCC5304

大家好、UCC5304栅极驱动器的数据表中提到了有关 VCCI 和 VDD 电容器选择的信息(第21页、重点说明):

9.2.2.3.1选择 VCCI 电容器

连接到 VCCI 的旁路电容器支持初级逻辑所需的瞬态电流以及仅为几 mA 的总电流消耗。 因此、对于此应用、建议使用超过100nF 的25V MLCC。 µF 偏置电源输出与 VCCI 引脚的距离相对较长、则应将值超过1 μ F 的钽或电解电容器与 MLCC 并联。

9.2.2.3.2选择 VDD 电容器

CVDD µF 50V、10m Ω MLCC 和50V、220nF MLCC。 µF 偏置电源输出与 VDD 引脚的距离相对较长、则应使用值超过10 μ F 的钽或电解电容器与 CVDD 并联。

我想知道"相对较长的距离"是什么意思、我应该使用什么方法来确定我是否需要这种方法? 不使用它们会产生什么后果?

此致、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    我们尝试在这些部分中通信的是、如果器件所见的电源阻抗过高、当器件需要电流时、 它将导致电源的输出阻抗产生较大的压降、并可能导致驱动器出现运行问题、例如 UVLO 压降或其他性能问题。

    输入侧不如电源电流需求大那么关键、并且它不是很动态。

    由于在开关瞬变期间 IC 需要大量电流、因此输出侧的重要性要高得多。 您的去耦需要能够提供该电流、以便使电压保持相对稳定、如我们的 IC 所示。

    电容器的化学特性没有什么神奇之处、我们专门将电解电容器称为当时最具成本效益的电容器。 理想情况下、您需要一个寄生阻抗尽可能低的电容器、以便它充当 IC 的电压源。

    您需要确定设计中的峰值电流消耗、然后确保您的电源阻抗足够低、从而不会对 UVLO 产生任何问题。

    如果您还有其他问题、请告诉我、Jerome。

    此致、

    Don