This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:TPS25210L:过流后闭锁

Guru**** 2522290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187817/tps2521-tps25210l-latch-off-after-overcurrent

器件型号:TPS2521

大家好、

我对 TPS25210L 有疑问。
我想在发生过流或限制电流时闭锁。
是否可以使用附加的外设电路?
如果可能、请告诉我参考电路。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    您是不是要实现断路响应、而不是电流限制?

    一种方法是将 ILIM 引脚电压与比较器进行比较。 在电流限制期间、它将大约为0.6V。 当电压超过此阈值时,表示存在过流。

    客户可以使用 TPS259474L 吗? 它是一个断路器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的答复。

    我还提出了 TPS259474L、它能够实现断路器。

    对于您提到的电路、可以暂时切断电流、但不能闭锁。
    我的理解是否正确?
    从保护的角度来看、不建议通过添加外设电路来实现过流闭锁?

    感谢您的支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    除非违反器件引脚建议的运行条件、否则客户可以使用其他电路。  

    在电路中、我建议是、它将再次启用器件、因为 ILIM 引脚将变为低电平、导通电流为零。 我想,如果我们能够从 tps25210的 VOUT 导出运算放大器的电源电压,那么当 VOUT 变为零时(当我们禁用过流器件时),运算放大器输出应变为零。  

    此致

    Kunal Goel