This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040A:差异

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040A, TPS54040, TPS54060, TPS54060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188172/tps54040a-difference

器件型号:TPS54040A
主题中讨论的其他器件: TPS54040TPS54060TPS54060A

您好!

你好。 在下面的链接中、显示 TPS54040A 具有过流保护、而 TPS54040没有过流保护。

https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=751&parts=TPS54040,TPS54040A&cols=o1,p3318,p238min,p238max,p634min,p634max,p451max,p386typ,p20min,p3323,p20max,p2192,p1192,p1498,p1130,p3316,p2954,p32〈=en

但是、在下图中、TPS54040数据表中确实有。

请帮助澄清。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您共享的"比较"链接中存在错误。

    感谢您将此事提请我们注意。

    两个器件都具有电流限制功能。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    你好。 此外、我们的客户在"比较"中注意到工作温度范围的差异、但该信息不会反映在  TPS54040、 TPS54040A、 TPS54060和 TPS54060A 的数据表中。 此外 、TPS54060和 TPS54060A 的电流限制功能也存在同样的问题。 请帮助检查。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您将此事提请我们注意。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    你好。 我可以知道哪种温度是正确的吗? 数据表上的那个?

    请提供建议。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    数据表始终是正确的信息。

    谢谢