请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54040A 主题中讨论的其他器件: TPS54040、 TPS54060、 TPS54060A
您好!
你好。 在下面的链接中、显示 TPS54040A 具有过流保护、而 TPS54040没有过流保护。
但是、在下图中、TPS54040数据表中确实有。
请帮助澄清。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我认为您共享的"比较"链接中存在错误。
感谢您将此事提请我们注意。
两个器件都具有电流限制功能。
谢谢
您好、Frank、
你好。 此外、我们的客户在"比较"中注意到工作温度范围的差异、但该信息不会反映在 TPS54040、 TPS54040A、 TPS54060和 TPS54060A 的数据表中。 此外 、TPS54060和 TPS54060A 的电流限制功能也存在同样的问题。 请帮助检查。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
你好
感谢您将此事提请我们注意。
谢谢
您好、Frank、
你好。 我可以知道哪种温度是正确的吗? 数据表上的那个?
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
你好
数据表始终是正确的信息。
谢谢