This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:有关电池充电器和电量监测计设置的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24074, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187144/bq28z610evm-532-questions-about-battery-charger-and-fuel-gauge-setup

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ24074BQ34Z100-R2

完整性检查问题:

  1. 您能否确认 BQ40Z50设计用于电池管理系统而不是充电器、而 BQ24074设计用于电池充电器?
  2. 您能否确认 BQ40Z50能够通过1N、1P、2P、3P、4P 连接监控电池组的电压、电流、充电状态(SOC)和运行状况(SOH)、 并通过 CHG 和 DSG FET 控制充电和放电过程?
  3. 您能否确认 BQ40Z50不直接测量充电电流、而是根据在1N、1P、2P、3P、4P 连接上进行的电压和电流测量值来估算充电电流?
  4. 您能否确认 BQ24074可以连接到电池组、以便使用恒定电流/恒定电压(CC/CV)充电算法为其充电、并提供充电状态输出?
  5. 您能否通过从 BQ40Z50读取电池状态和从 BQ24074读取充电状态并向 BQ40Z50上的 CHG 和 DSG 引脚发送适当的信号来确认微控制器可用于控制充电过程?
  6. 在该配置中使用 BQ40Z50和 BQ24074时、我们是否应该意识到任何风险或限制?
如果您有时间、请提出额外的问题。 任何和所有输入都值得赞赏。 当然不会有充分的反应。 但是、我们在岩石和坚硬的地方之间、可以利用我们所能获得的所有帮助...
  1. 您能否提供连接 BQ24074和 BQ40Z50的典型电路布局示例和原理图捕捉?
  2. 您能否确认 BQ24074输入和输出引脚的正确连接、包括电路布局中的电池端子、太阳能电池板输入和 USB 输入?
  3. 您能否确认 BQ40Z50输入和输出引脚的正确连接、包括1N、1P、2P、3P、 4P 连接、CHG 和 DSG 引脚以及电路布局中的 PACK+和 PACK-线路?
  4. 您能否在电路布局中提供有关微控制器(包括 I2C 线路)正确连接的指导?
  5. 电路布局中是否应包含任何特定组件或电路、以确保 BQ24074、BQ40Z50和原型其余部分正常安全运行?
  6. 在设计电路布局和采集此应用的原理图时、我们是否应了解任何具体的预防措施或建议?

我在这里附上了电量监测计和电池充电器原理图页面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ40Z50的完整性检查问题

    BQ40Z50是一款具有一些保护功能的电池电量监测计

    2.是的

    电流直接通过感测电阻进行测量

    5.可以使用微控制器来控制 CHG/DSG 引脚。 我相信充电器会处理充电控制。

    其他 BQ40Z50相关问题

    电池连接到1N、1P、2P、3P、4P。 PACK+和 PACK-引脚连接到充电器和负载。 确保开尔文变化以获得最高的精度。

    我将此主题分配给充电器团队、以解答与充电器相关的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reggie、

    [报价 userid="544320" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187144/bq28z610evm-532-questions-about-battery-charger-and-fuel-gauge-setup "]您能否确认 BQ24074可以连接到电池组以使用恒定电流/恒定电压(CC/CV)充电算法为其充电、并提供充电状态输出?

    是的、正确。

    [报价用户 id="544320" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187144/bq28z610evm-532-questions-about-battery-charger-and-fuel-gauge-setup "]您能否确认微控制器可用于控制充电过程、方法是从 BQ40Z50读取电池状态和从 BQ24074读取充电状态、并将适当的信号发送到 BQ40Z50上的 CHG 和 DSG 引脚?[/QUESPLET]

    快速浏览 BQ40z50数据表、可以看到 CHG 引脚用于调节 NMOS 充电 FET。 如果您希望读取充电状态并决定是启用还是禁用充电、则需要控制 BQ24074上的/CE 引脚。

    [引用 userid="544320" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187144/bq28z610evm-532-questions-about-battery-charger-and-fuel-gauge-setup ]您能否确认 BQ24074输入和输出引脚的正确连接、包括电路布局中的电池端子、太阳能电池板输入和 USB 输入?

    它看起来与您附加的原理图不同。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是电池充电器的原理图以及电量监测计供您查看。 我们有线连接的一切看起来都是正确的

    e2e.ti.com/.../7534.Battery_5F00_Charger.pdfe2e.ti.com/.../Fuel_5F00_Gauge_5F00_BQ40.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reggie、  

    充电器部分看起来不错。 重新分配给电量监测计团队以检查此情况。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reggie、

    您能否确认您的应用中使用的电池节数? 对于每个电池连接、您将所有电池连接连接到同一节点、如果您使用的是1S、这是正确的、但您应删除所有滤波、因为连接到1S 电池组顶部的电池输入不需要这种滤波。 (R145、R146、R53、C41、C45、 C47应移除)

    如果您使用的电池超过1S、监测计必须与串联使用的每个电池相连、BQ40Z50不是堆叠监测计的顶部。 BQ34Z100-R2是一款不测量单节电池电压的堆栈顶电量监测计、它仅根据整个堆栈的电压、电流和温度估算 SOC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用其中两节 Adafruit 电池 www.adafruit.com/.../5035。 这是我在计划构建架构时所说的内容、也是我与 TI 的谈话内容。 链接如下

    e2e.ti.com/.../4412654

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我进一步谈谈我以前的看法。 我将使用 其中两个并联配置的电池。 这就是我选择  BQ40Z50的原因。 它可以按照 TI 团队的建议测量20Ah 电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reggie、

    只要您仅测量1s 电池(原理图中的并联数字不包含电池)、那么您的原理图除了对电池输入线路进行所有不必要的滤波外看起来都正确、仅对电池1输入进行此类滤波。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!