This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:标题

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670839/ucc28950-title

器件型号:UCC28950

你(们)好,先生

我尝试在 PSFB 转换器中使用 UCC28950。

我可以不使用引脚9 (TMIN)吗?

如果是、 我应该如何处理该引脚?

它是否可以保持浮动(连接到任何状态)或 连接  到 GND?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim

    TMIN 上允许的最小电阻器为 kΩ Ω。 TMIN 引脚不能悬空或连接到 GND。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    感谢您关注 UCC28950。

    通常不建议将输入引脚悬空或 NC。

    在 UCC28950中、TMIN 引脚上的电压设置最小脉冲宽度、然后将其与 COMP 输出端反馈环路所需的脉冲宽度进行比较。

    如果 PWM 比较器脉冲长于 TMIN -则使用 PWM 比较器脉冲生成各种栅极驱动输出。

    如果 PWM Comp 脉冲短于 TMIN -则使用 TMIN 脉冲生成栅极驱动输出、控制器进入突发运行模式。

    将引脚保持 NC 将导致 PWM COMP 脉冲始终长于 TMIN 脉冲、并将强制器件永远不会触发突发模式、这将影响轻负载效率、控制器也不支持该模式。 在 UCC28950突发模式下、无法关闭。

    可以使用最小 RTmin 值来最小化突发模式。

    下图中允许的最小 RTmin 值为10kohm、根据数据表中的公式8计算 Tmin 为59.2nsec。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域